This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:GPMC#39;s A1端口不能设置为 C5引脚

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1162230/am4378-gpmc-s-a1-port-cannot-be-set-to-c5-pin

器件型号:AM4378
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

各位专家、您好!

我的客户想要将 GPMC 的 A1端口设置为 C5引脚。

我的客户想要将 GPMC 的 A1端口设置为 C5引脚。 但是、当使用 SysConfig 工具将 A1端口设置为 C5引脚时、A27端口的 D8引脚会发生冲突、如下图所示。 由于我没有设置 GPMC 以外的任何端口、因此没有与 D8引脚冲突的端口。 但是、此设置将导致冲突错误。 为什么打印此错误?

为该配置附加.syscfg 文件:e2e.ti.com/.../GMPC_5F00_custom.zip

如果将 GPMC 的 A1端口设置为 A21引脚、则不会按如下方式打印错误。

为该配置附加.syscfg 文件:e2e.ti.com/.../GPMC_5F00_Default.zip

SysConfig 工具版本为"SysConfig_1.14.0"

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki

    配置外设时、必须遵守 IO 设置限制。   GPMC 接口具有大量可使用的经验证配置。  但是、通过为信号选择特定的引脚、您可以锁定信号分配、工具无法移动它、从而限制可用的选项。 虽然这是该工具的有效使用、但它确实限制了该工具尝试并找到系统配置的有效解决方案的能力。  

    在这种情况下、有4个信号被锁定到引脚上。  

    CSN3 -> B12
    DIR -> A3
    A27 -> D8
    A1 -> C5

    显示该错误是因为该引脚组合不会出现在任何 IOSet 中、因此无法使用。  

    我特别需要这些引脚上的信号吗?  如果没有、则不要锁定信号、并根据需要调整工具。  您可能会发现、随着添加更多接口、GPMC 实现可能会发生变化。   

    选择用例后、取消选中不需要的信号上可能存在的任何冲突。   

    保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢您的信息。

    [引用 userid="3381" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1162230/am4378-gpmc-s-a1-port-cannot-be-set-to-c5-pin/4370753 #4370753">这些引脚上是否需要这些信号?  [/报价]

    客户设计的电路板在 这些引脚上具有这些信号(A27 -> D8、A1 -> C5)。 因此、他们希望使用此引脚排列继续进行设计。
    是否可以使用此引脚进行设计?
    如果不可能、我将要求客户修改电路板。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有无差错信号/引脚组合经过计时验证。  任何其他组合都可能存在时序问题。  

    保罗   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul-san、

    感谢您的信息。

    我明白了。

    此致、
    Sasaki