Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
各位专家、您好!
我的客户想要将 GPMC 的 A1端口设置为 C5引脚。
我的客户想要将 GPMC 的 A1端口设置为 C5引脚。 但是、当使用 SysConfig 工具将 A1端口设置为 C5引脚时、A27端口的 D8引脚会发生冲突、如下图所示。 由于我没有设置 GPMC 以外的任何端口、因此没有与 D8引脚冲突的端口。 但是、此设置将导致冲突错误。 为什么打印此错误?

为该配置附加.syscfg 文件:e2e.ti.com/.../GMPC_5F00_custom.zip
如果将 GPMC 的 A1端口设置为 A21引脚、则不会按如下方式打印错误。

为该配置附加.syscfg 文件:e2e.ti.com/.../GPMC_5F00_Default.zip
SysConfig 工具版本为"SysConfig_1.14.0"
此致、
Sasaki