请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSLCDK138 Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138
工具/软件:Code Composer Studio
我最近开始在 TDSLCDK138上使用 OMAP L138。 按照 wiki 上的说明安装软件后、我开始使用 MCSDK 中的示例。 允许指令将它们导入到 CCS 中、然后构建示例 McBSP 主示例项目。 在构建的早期、我遇到了这个错误
C:\Users\jluke \AppData\Local\Temp\T CACHE-ti.sdo.edma3.drv@1969.12.31-16.59.59-sÜ V Chema、2004938422837750738276\ti_sdo_edma3_drv.java 中存在错误(第145行)
pkgV.bind ("$vers"、Global. newArray (02、02、09));
^^μ A
int 类型的字面量八进制09 (数字9)超出范围
我考虑了进入该文件并删除前导0,使其成为符合 Java 标准的非八进制数字。 我不知道该文件是自动生成的还是什么。
我在 Windows 10计算机上最新的 CCS 中使用此功能的更多信息。
谢谢、
乔登卢克