This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSLCDK138:编译 McBSP 主示例工程时出错

Guru**** 2593980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590147/ccs-tmdslcdk138-errors-building-mcbsp-master-example-project

器件型号:TMDSLCDK138
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:Code Composer Studio

我最近开始在 TDSLCDK138上使用 OMAP L138。 按照 wiki 上的说明安装软件后、我开始使用 MCSDK 中的示例。 允许指令将它们导入到 CCS 中、然后构建示例 McBSP 主示例项目。  在构建的早期、我遇到了这个错误

C:\Users\jluke \AppData\Local\Temp\T CACHE-ti.sdo.edma3.drv@1969.12.31-16.59.59-sÜ V Chema、2004938422837750738276\ti_sdo_edma3_drv.java 中存在错误(第145行)
pkgV.bind ("$vers"、Global. newArray (02、02、09));
^^μ A
int 类型的字面量八进制09 (数字9)超出范围

我考虑了进入该文件并删除前导0,使其成为符合 Java 标准的非八进制数字。 我不知道该文件是自动生成的还是什么。

我在 Windows 10计算机上最新的 CCS 中使用此功能的更多信息。  

谢谢、

乔登卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jorden:

    我已将此内容转发给 McBSP 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    克韦托林
    这不仅仅是 McBSP 示例的问题、而 PDK_OMAPL138_1_01_00_02文件夹中 OMAPL138附带的所有示例都不起作用。 位于 drv 子文件夹中的所有示例都提供了相同的错误。 我还有一名团队成员遇到了同样的错误。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jorden、
    浏览到 C:\ti\EDMA3_LLD_02_11_09_08\packages/ti\sda\EDMA3\。 (我假设您的"ti"目录位于 C 驱动器的顶层。)
    在"rm"和"DRV"文件夹中、您会找到一个 package.XDC 文件。 在两个 XDC 文件中、将'[02、02、09]'替换为'[02、02、 9]'、误差将消失。 ([02、02、09]是软件包兼容性密钥。)