请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5716 大家好、我的问题与 AM571x 器件勘误表 i920有关、"DSS VOUT1、VOUT2和 VOUT3仅在1.8V 时受支持。"
此勘误表的指南为:"请勿在 VOUT1、VOUT2和 VOUT3上使用3.3V 电压。 VOUT2出现在多个电压域中。 请勿在3.3V 的任何电压域上使用 VOUT2。 仅在 VOUT1、VOUT2和 VOUT3上使用1.8V 电压。 请注意、在引脚复用编程和 VDDSHVx 电源连接中必须考虑这一点。"
显然、我的设计不使用显示子系统、因为我的器件是 AM5716。 但是、我们确实使用一些名为"VOUT"的器件引脚作为 GPIO (换句话说、我们使用这些引脚与 MUXMODE!= 0)。 是否可以在3.3V 时使用这些引脚?
一如既往地感谢您的帮助、
Dave