This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:芯片勘误表 i920的说明

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590194/am5716-clarification-of-silicon-errata-i920

器件型号:AM5716

大家好、我的问题与 AM571x 器件勘误表 i920有关、"DSS VOUT1、VOUT2和 VOUT3仅在1.8V 时受支持。"

此勘误表的指南为:"请勿在 VOUT1、VOUT2和 VOUT3上使用3.3V 电压。 VOUT2出现在多个电压域中。 请勿在3.3V 的任何电压域上使用 VOUT2。 仅在 VOUT1、VOUT2和 VOUT3上使用1.8V 电压。 请注意、在引脚复用编程和 VDDSHVx 电源连接中必须考虑这一点。"

显然、我的设计不使用显示子系统、因为我的器件是 AM5716。 但是、我们确实使用一些名为"VOUT"的器件引脚作为 GPIO (换句话说、我们使用这些引脚与 MUXMODE!= 0)。  是否可以在3.3V 时使用这些引脚?

一如既往地感谢您的帮助、
Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    勘误表 i920仅在 VOUTx 模式下使用时涉及 I/O:

    "当 VOUT1、VOUT2和 VOUT3接口在3.3V 工作模式下使用时、当接口数据总线同时切换时、IO 上可能存在过冲/下冲。 这可能会影响这些 IO 的长期可靠性。"

    当在 GPIO 模式下使用时、这与 I/O 单元无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser、你好、非常感谢!