This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:带有&quot 的焊球的状态(&quot);焊球重置状态(&quot);为空

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589990/tda3-what-state-for-the-ball-with-ball-reset-state-is-blank

器件型号:TDA3

表4-2. 焊球特性具有"焊球复位状态"。
但下面的焊球是空白的。

- VDD_xx
 - VSS
- cap_vddram_core1/2/dspeve
- ADC_IN0-7、ADC_vrefp
- csi2_dx0-4/dy0-4
- cvideo_rset/tvout/vref
- xi_osc0/1、xo_osc0/1

这些焊球在上电复位时的状态是什么?

我检查 TDA3x_ABF_SR2.0_DM_vA.pdf 似乎是最新的。

此致、
三井纯弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    这些焊球/焊盘没有焊盘配置寄存器、这就是它们没有"焊球复位状态"或"焊球复位 REL 的原因。 MUXMODE"等

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些焊球是电源或模拟输入。 复位状态对它们来说毫无意义。

    此致、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、Stan、

    DM 说焊球复位状态如下所示。

    焊球复位状态:上电复位时端子的状态:
    –驱动0 (关闭):缓冲器驱动 VOL (下拉或上拉电阻器未激活)。
    –驱动1 (OFF):缓冲器驱动 VOH (下拉或上拉电阻器未激活)。
    –关断:高阻抗
    –PD:具有有源下拉电阻器的高阻抗
    –PU:带有有源上拉电阻器的高阻抗

    没有提到与焊盘配置寄存器和 IO 缓冲单元类型的关系。
    实际上、DDR 焊球没有空白。 CSI2具有 LVCMOS 缓冲器、不是模拟单元。

    因此,我并不只是同意你的意见。
    请解释更多、

    此致、
    三井纯弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yasuhiro、

    只有数字单端 I/O (LVCMOS)可以具有数字状态(由您列出)。
    实际上、CSI2不是 LVCMOS。 它是差分 CSI2 SERDES (PHY)。 DM 需要校正。

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stan、

    好的、我明白了。

    随着 DM 的变化、也请添加"无意义"的标记。 请勿留空。
    例如、破折号("-")或 N/A

    此致、
    三井纯弘