请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM368 我正在使用具有 DM368平台的 AR0330传感器开发摄像头。 软件平台是 IPNC RDK 5.1。 我尝试启用噪声滤波器。 当我启用 KNF 时、图像变得模糊。 我还尝试启用 TNF、但它会导致视频中的一些运动伪影。 在 TNF 情况下也不会降低太多噪音。 如何通过降低噪声和减少运动伪影来获得更好的图像?
我还尝试将 VNF 模式更改为 KNF + TNF。 但这也不会提供太多性能。 DM368中3D 噪声滤波的范围如何?