This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:DM368噪声滤波器

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587373/tms320dm368-dm368-noise-filter

器件型号:TMS320DM368

我正在使用具有 DM368平台的 AR0330传感器开发摄像头。 软件平台是 IPNC RDK 5.1。 我尝试启用噪声滤波器。 当我启用 KNF 时、图像变得模糊。 我还尝试启用 TNF、但它会导致视频中的一些运动伪影。 在 TNF 情况下也不会降低太多噪音。 如何通过降低噪声和减少运动伪影来获得更好的图像?
我还尝试将 VNF 模式更改为 KNF + TNF。 但这也不会提供太多性能。 DM368中3D 噪声滤波的范围如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将通知 IPNC 团队研究此问题。
    同时、您可以搜索类似的 e2e 线程。

    此致、
    Anuj
    PathPartner Technology Pvt Ltd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amrutha:

    您是否尝试过 VNF 强度、如高、低...?

    此致、
    普拉什兰特
    PathPartner Technology Pvt Ltd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好普拉什特、

    感谢你的答复。

    我已经尝试了 TNF 级别(高、低和中)。 仍然有夜间视频很吵。 此外、我在这些级别中找不到任何明显的变化。 你有其他建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我启用了 KTNF 模式并调整了 TNF 参数的值。 我通过调整 TNF 参数(TNF_A0 = 0、TNF_TM = 40)获得了更好的结果。

    谢谢您、
    Amrutha S