请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3354 工具/软件:Linux
大家好、
我的客户现在希望设计一款 AM3354产品、其主要特性是3D 图形加速器支持其显示。
他们希望使用 PDK 03.02.00.05版本。 在光栅显示模式中,有16位数据格式和24位数据格式。 由于16位的帧缓冲区大小比未封装的24位(XRGB)小50%、因此它们希望使用16位数据模式并可以接受 RGB565接口。
那么、下一个问题是、我们是否可以支持使用3D 图形加速器(如 OpenGL)处理的16位数据格式。
如果有人能提供一些意见、我将不胜感激! 非常感谢!
作者
Steven。