This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3354:在 PDK 03.02.00.05中、CAN 3D 图形支持(OpenGL)支持16位 LCD 数据模式

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588782/linux-am3354-can-3d-graphic-support-opengl-support-16-bit-lcd-data-mode-in-pdk-03-02-00-05

器件型号:AM3354

工具/软件:Linux

大家好、

 我的客户现在希望设计一款 AM3354产品、其主要特性是3D 图形加速器支持其显示。

 他们希望使用 PDK 03.02.00.05版本。 在光栅显示模式中,有16位数据格式和24位数据格式。 由于16位的帧缓冲区大小比未封装的24位(XRGB)小50%、因此它们希望使用16位数据模式并可以接受 RGB565接口。

那么、下一个问题是、我们是否可以支持使用3D 图形加速器(如 OpenGL)处理的16位数据格式。

如果有人能提供一些意见、我将不胜感激! 非常感谢!

作者

Steven。