请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200-LAUNCHXL Thread 中讨论的其他器件:CC3200
工具/软件:TI-RTOS
你(们)好
1) 1)我使用 tirtos-rtsc 项目启动了我的项目 、因为用户界面(XDC 工具)似乎简化了编程。 但是、在这种情况下、我认为我应该在 CCS 项目中启动它。 其原因是为此提供了大多数应用示例、而不是针对 tirtos SDK 提供了示例。 将配置库移植到 rtsc 项目中花费了大量时间。 tirtos 中的一些头文件和源文件也未更新。 此外、未提供 tirtos 上 https 客户端的正确文档。
-tirtos_config 中的 CCS 工程与 内置 tirtos 中的 rtsc 工程有何区别?为什么提供这两种类型?
2)我已经到了需要将 OTA 库添加到 rtsc 工程的地步-我浏览了应用手册、其中提供了将其添加到现有 CCS 工程的步骤。 (不适用于 tirtos 项目)
-为 tirtos (rtsc)工程实现 OTA 的方法是什么
非常感谢
AV