This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3200-LAUNCHXL:在 tirtos rtsc 项目上实现 OTA

Guru**** 2555160 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567166/rtos-cc3200-launchxl-implementing-ota-on-tirtos-rtsc-project

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

1) 1)我使用 tirtos-rtsc 项目启动了我的项目 、因为用户界面(XDC 工具)似乎简化了编程。 但是、在这种情况下、我认为我应该在  CCS 项目中启动它。 其原因是为此提供了大多数应用示例、而不是针对 tirtos SDK 提供了示例。 将配置库移植到 rtsc 项目中花费了大量时间。 tirtos 中的一些头文件和源文件也未更新。 此外、未提供 tirtos 上 https 客户端的正确文档。

-tirtos_config  中的 CCS 工程与  内置 tirtos 中的 rtsc 工程有何区别?为什么提供这两种类型?

2)我已经到了需要将 OTA 库添加到 rtsc 工程的地步-我浏览了应用手册、其中提供了将其添加到现有  CCS 工程的步骤。 (不适用于 tirtos 项目)

-为 tirtos (rtsc)工程实现 OTA 的方法是什么

非常感谢

AV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AV、

    您查看的是哪份 OTA 应用手册?

    您能不能澄清“带有内置 tirtos 的 rtsc 项目”的含义吗?

    此外、您正在使用哪些版本的 CC3200 SDK 和 TI-RTOS?

    谢谢、
    Scott