请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6674 我们的 TMS320C6674存在引导问题。
我们尝试使用 SPI Boot 参数表来引导不同的可执行文件、具体取决于 DE 器件配置寄存器中的索引。 我们只能使用索引0启动。
如果我们将器件配置的位3的输入更改为"1"、它仍以索引0引导。
我们遇到了以下网站中描述的一个 simular 问题: https://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/p/467879/1685702
此问题适用于 C6670和 C6678。
是否有人可以确认 C6674中也存在此问题?
谢谢、
Gert-Jan