This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6674:SPI 引导参数索引不起作用。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6674

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567190/tms320c6674-spi-boot-parameter-index-not-working

器件型号:TMS320C6674

我们的 TMS320C6674存在引导问题。

我们尝试使用 SPI Boot 参数表来引导不同的可执行文件、具体取决于 DE 器件配置寄存器中的索引。  我们只能使用索引0启动。

如果我们将器件配置的位3的输入更改为"1"、它仍以索引0引导。

我们遇到了以下网站中描述的一个 simular 问题: https://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/p/467879/1685702

此问题适用于 C6670和 C6678。

是否有人可以确认 C6674中也存在此问题?  

谢谢、

Gert-Jan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知设计团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C6674和 C6678使用相同的 BootROM 代码、因此问题也应适用于 C6674。

    此致、
    Rahul