请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5716 大家好、我的问题是 AM571x TRM 第3.1.2.7节中以下陈述的含义:
"必须在启动时使用 AVS 来使电压适应器件的过程特性(强/弱)、然后连续使用 AVS 来补偿温度变化。"
我了解如何在启动时使用 AVS、但我不了解如何"连续"使用 AVS 来补偿温度变化。 我无法判断上面的陈述是否表明我需要在软件中执行某项操作(可能是定期)、以使 AVS 持续补偿温度变化。 感谢您帮助澄清这一点。
此致、
Dave