This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:AVS 使用问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589202/am5716-avs-usage-question

器件型号:AM5716

大家好、我的问题是 AM571x TRM 第3.1.2.7节中以下陈述的含义:

"必须在启动时使用 AVS 来使电压适应器件的过程特性(强/弱)、然后连续使用 AVS 来补偿温度变化。"

我了解如何在启动时使用 AVS、但我不了解如何"连续"使用 AVS 来补偿温度变化。 我无法判断上面的陈述是否表明我需要在软件中执行某项操作(可能是定期)、以使 AVS 持续补偿温度变化。 感谢您帮助澄清这一点。

此致、
Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是什么软件? 这通常由操作系统电源管理来完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、我使用的是 PROCESSOR-SDK-RTOS-AM57X。 此外、如果 SYS/BIOS 配置有所不同、我将使用非常小的 SYS/BIOS 配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "必须在启动时使用 AVS 来使电压适应器件的过程特性(强/弱)、然后连续使用 AVS 来补偿温度变化。"

    AM571x AVS 仅补偿过程变化、不需要连续更新电压以补偿温度变化。 在将来的 TRM 版本中、将删除以黄色突出显示的说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常好、感谢您的解决!

    此致、
    Dave