This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14上的工厂 MAC 地址

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589902/factory-mac-addresses-on-66ak2h14

主题中讨论的其他器件:66AK2H14

您好!

我有与 此主题相同的问题、我希望确认 eth0上的 MAC 地址是否唯一、并根据我在此处所看到的响应情况来确定。

我想知道 TI 是否跟踪它分配给每个部件的这些 MAC 地址。 例如、如果我们订购一组66AK2H14器件、我们是否能够从 TI 获得一些列出每个器件唯一 MAC 地址的文档?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不、据我所知、TI 不跟踪这一点。 电子保险丝在出厂时已编程。 您可以读取寄存器并查看它们的 MAC 地址。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yordan、

    我使用的所有器件都有一些 MAC 地址、这些地址似乎是从池中分配的、或者它们与前3个字节匹配相似。  它看起来像是 TI 拥有的一个 MAC 地址块、可能吗?

    B4:99:4C:xx:xx:xx

    它们在出厂时不会随机编程、是吗?  

    我试图理解这一点、因为它会简化集成、如果我们知道 MAC 地址、那么我们就可以设置 DHCP 服务器、而无需为芯片加电并监听以太网数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Guven、

    当使用以太网从站引导模式时,在初始化设备的某些部分后,处理器将启动到 BOOTP/TFTP 序列中。 设备将一个包含其 MAC 地址的 BOOTP 请求发送到要分配的主机 TFTP 服务器
    来自地址池的 IP。

    TI 初始化一个 MAC 地址的主要原因是、您可以在网络上使用两个或多个相同的器件、并能够在以太网引导期间区分它们。

    由于 MAC 地址与 BOOTP 请求一起发送,因此您的电路板初始化和测试系统应该能够从该地址开始,并且不需要手动输入每个设备的 MAC 地址。 这听起来是否是适用于您的制造流程的可行解决方案?

    此致、
    RandyP