请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:66AK2H14您好!
我有与 此主题相同的问题、我希望确认 eth0上的 MAC 地址是否唯一、并根据我在此处所看到的响应情况来确定。
我想知道 TI 是否跟踪它分配给每个部件的这些 MAC 地址。 例如、如果我们订购一组66AK2H14器件、我们是否能够从 TI 获得一些列出每个器件唯一 MAC 地址的文档?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢 Yordan、
我使用的所有器件都有一些 MAC 地址、这些地址似乎是从池中分配的、或者它们与前3个字节匹配相似。 它看起来像是 TI 拥有的一个 MAC 地址块、可能吗?
B4:99:4C:xx:xx:xx
它们在出厂时不会随机编程、是吗?
我试图理解这一点、因为它会简化集成、如果我们知道 MAC 地址、那么我们就可以设置 DHCP 服务器、而无需为芯片加电并监听以太网数据包。