主题中讨论的其他器件:SN75LVDS83、
在 OEM 应用中、我们将在活动光栅模式下使用 AM3354。 我们使用信号 D0..15、LCD_AC_BIAS_EN (作为使能)和 PCLK。 我们使用的是 SN75LVDS83 Flatlink 发送器和 NEC TFT 彩色 LCD 模块 NL8060BC26-35C。 按照 NEC 显示数据表中的示例对显示接口信号进行接线。
我们的操作系统是 Linux 3.1.8。 引导时、LCD 控制器已正确初始化、所有操作都显示良好。 但是,经过几分钟的操作后,光栅将向左移动约11像素,图像的左边缘环绕到显示屏的右边缘。 重新引导系统始终可以解决最终重新出现的问题。 我们发现, 通过清除并从 userspace 设置 Rshrast_CTRL 寄存器中的 lcden 位,可以随机导致(或不)光栅移位。 在许多情况下,如果我们多次清除/设置该位(即7到10个周期),我们就可以使光栅在其偏移位置和正常位置之间以错误的方式“抖动”。
到目前为止、我还没有能够确定导致此问题的任何与设计相关的原因。
我们的 EAU 大约为2k /年
感谢您的任何帮助、如有需要、可提供更多信息