This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:液晶屏移位问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83, AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589553/am3354-lcd-display-shift-problem

器件型号:AM3354
主题中讨论的其他器件:SN75LVDS83

在 OEM 应用中、我们将在活动光栅模式下使用 AM3354。 我们使用信号 D0..15、LCD_AC_BIAS_EN (作为使能)和 PCLK。 我们使用的是 SN75LVDS83 Flatlink 发送器和 NEC TFT 彩色 LCD 模块 NL8060BC26-35C。 按照 NEC 显示数据表中的示例对显示接口信号进行接线。

我们的操作系统是 Linux 3.1.8。 引导时、LCD 控制器已正确初始化、所有操作都显示良好。 但是,经过几分钟的操作后,光栅将向左移动约11像素,图像的左边缘环绕到显示屏的右边缘。 重新引导系统始终可以解决最终重新出现的问题。 我们发现, 通过清除并从 userspace 设置 Rshrast_CTRL 寄存器中的 lcden 位,可以随机导致(或不)光栅移位。 在许多情况下,如果我们多次清除/设置该位(即7到10个周期),我们就可以使光栅在其偏移位置和正常位置之间以错误的方式“抖动”。

到目前为止、我还没有能够确定导致此问题的任何与设计相关的原因。

我们的 EAU 大约为2k /年

感谢您的任何帮助、如有需要、可提供更多信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 不支持您使用的 Linux 版本。 您可以查看此主题以获取可能的解决方案: e2e.ti.com/.../494552
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 抱歉、错误类型的实际内核版本为3.8。

    关于您的链路、查看接口信号、我看到正常模式和移位模式之间的时序没有变化、并且一点也不清楚为什么通过 REG_PR_OLD_COUNT 临时提高旧命令的优先级会对它们产生影响。 不过、我们确实发现可以在 CLKC_RESET 中切换4个 LSB、从而有效地重置 LCD 控制器、从而立即校正光栅。 我还没有确定哪些复位位位有助于我们、但我怀疑它是 MAIN_RST。 希望这种变通办法是合适的、但如果可能、我仍然想了解导致此问题的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴您找到了权变措施、但同样、TI 不发布或支持内核 v3.8。 此内核已由社区 www.beagleboard.org 发布。 也许您应该查看他们的论坛以了解信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 确实需要改变其不允许其供应商 FAE 与其客户合作的政策。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、您支持哪些内核版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Nicholas Ipri"] TI 确实需要更改其不允许其供应商 FAE 与其客户合作的政策。[/引用]

    我不明白这句话。 这是一个技术论坛、我们无法回答有关 TI 政策的问题。

    [引用 user="Nicholas Ipri"]因此,您支持哪些内核版本?

    可在以下位置找到最新版本: http://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM335X

    您可以在以下位置找到发行说明和以前版本的链接: processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Release_Notes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供这些信息、我对 TI 感到有点失望、因为他们的政策更改限制了我作为 OEM 设计工程师通过在线论坛获得技术支持、而不是像以前那样通过我们的供应商提供1合1个人支持。 在线支持适用于在地下室中构建 DIY 无人机的制造商、但不适用于那些其 livlihoods 依赖于 TI 产品正常运行的公司。 对不起,这不是对你个人的伤害! 再次感谢您的链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas、
    感谢您坦率的评论。 我不知道任何不允许我们的 FAE 与客户互动的政策。 也许有误解。
    我们之所以使用 e2e、主要原因之一是我们在全球各地拥有成千上万的客户、并且有几次这样的问题、同一个工程师也有同样的问题、 世界其他地区的工程师也可以...我们的指标显示、每篇帖子都有几次被查看。
    请与我们的当地销售代表讨论您的需求、他/她将非常高兴地看到哪些产品适合您的公司。
    感谢您使用 TI 产品...我们随时为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚通过我们的供应商(Avnet)了解到这一点、供应商告诉我这一政策变化。 他们告诉我、TI 不再允许分销 FAE 向客户提供技术支持。 然后、我通过 myTI.com 上网、与一位代表进行了现场聊天、该代表告诉我这一变化是公司内部的"结构变化"所致。 如果有兴趣、我可以将电子邮件从 Avnet 转发给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas、
    我正在联系我们的销售组织...