This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:关于 UPP 和 UHPI 的引脚分配

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588856/tms320c6748-about-pin-assignment-for-upp-and-uhpi

器件型号:TMS320C6748

你(们)好,先生

我们使用了 C6748平台并使用 UHPI 接口与其他 CPU 进行通信。

但我们需要使用 UPP 与其他器件通信。

检查后, UPP 的引脚数据[15:0]将与 UHPI 共享。

在规格定义中, XDATA[15:0]引脚是 扩展并行数据总线。

在使用 UHPI 接口与其他器件通信时,我们能否将这些引脚(XDATA[15:0])单独用于 UPP?

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yimin、

    我已将此事转交给专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yimin、

    请参阅表31-3。 根据工作模式向通道 A 和 B 分配数据和 XDATA 引脚、以了解引脚分配。 在所有运行模式中、数据[7:0]都用于运行。 因此、我不认为您可以在同一时刻同时使用 UHPI 和 uPP。

    此致、
    SENTHIL