请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6748 你(们)好,先生
我们使用了 C6748平台并使用 UHPI 接口与其他 CPU 进行通信。
但我们需要使用 UPP 与其他器件通信。
检查后, UPP 的引脚数据[15:0]将与 UHPI 共享。
在规格定义中, XDATA[15:0]引脚是 扩展并行数据总线。
在使用 UHPI 接口与其他器件通信时,我们能否将这些引脚(XDATA[15:0])单独用于 UPP?
BR
Yimin