This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:IPC 问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589231/am5728-ipc-questions

器件型号:AM5728

我将开始 Sitara 开发、并致力于构建一些我自己的示例应用、以确保我了解如何使用所有工具、尤其是 IPC 库。 为此、我将尝试在 CCS 中设置一个新项目(版本7.1.0)、以确保我了解如何构建使用 SYS/BIOS 和 IPC 库等内容的新应用。 我想将 Linaro GCC 工具链用于我的构建。

我已经了解了 SDK 随附的 IPC 示例以及 TI Wiki 上的 IPC 用户指南、但其中没有一个示例提供了有关设置新项目的大量信息。 此外、他们都提到了 XDC 工具、但几乎没有解释他们的实际操作以及需要这些工具的原因。

是否有任何资源能够:

1.提供使用 Linaro GCC 在 CCS 中设置新 IPC 工程(或任何 RTSC 工程)的分步指南?

2.说明 XDC 工具在构建过程中到底做了什么,最好提供一个有关其使用的教程?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    我们不建议在 CCS 中设置和构建 IPC 工程、相反、请参阅 IPC_3_44_0x_0y/examples/DRA7XX_Linux_elf 或 DRA7XX_BIOS_elf 中提供的 IPC 示例、以查看如何在 Linux 主机中使用 makefile 来为 AM57x 构建 IPC 工程。 此主题 e2e.ti.com/.../443667讨论了如何使用 CCS 为 IPC MessageQ 示例构建 CCS 工程、如您所见、有许多编译/链接问题需要手动解决。

    XDCtools 是包含使用 SYS/BIOS 组件和配置应用所需的所有工具的实际产品、请参阅 以下详细信息:processors.wiki.ti.com/.../BIOS_related_to_XDCtools_and_RTSC?

    此致、
    Garrett