我将开始 Sitara 开发、并致力于构建一些我自己的示例应用、以确保我了解如何使用所有工具、尤其是 IPC 库。 为此、我将尝试在 CCS 中设置一个新项目(版本7.1.0)、以确保我了解如何构建使用 SYS/BIOS 和 IPC 库等内容的新应用。 我想将 Linaro GCC 工具链用于我的构建。
我已经了解了 SDK 随附的 IPC 示例以及 TI Wiki 上的 IPC 用户指南、但其中没有一个示例提供了有关设置新项目的大量信息。 此外、他们都提到了 XDC 工具、但几乎没有解释他们的实际操作以及需要这些工具的原因。
是否有任何资源能够:
1.提供使用 Linaro GCC 在 CCS 中设置新 IPC 工程(或任何 RTSC 工程)的分步指南?
2.说明 XDC 工具在构建过程中到底做了什么,最好提供一个有关其使用的教程?
谢谢!