This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:软件重启期间的数据保留

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587990/am5728-data-retention-during-software-reboot

器件型号:AM5728

大家好,  

请在 运行 Linux 的 AM5728上 保存一些 变量/状态(总共约128字节) ,然后从 命令行强制  重新启动 (因此软件重新启动,不关闭电源)(这 是 由于输入了一些特殊的配置/设置等) 。  AM5728 将重置并启动 。  由于错误 i862 和我们的变通办法,所有  软件重置 都转到 PORZ : 是  保留内部 RAM 中的数据还是  重新设置内部 RAM ? 是否有任何解决方法可以重新引导 以保留 1KB 数据?  

我们可以使用内部 RAM 或 DDR (例如,使用自刷新),但我们在系统级需要的是能够引导至“请参阅”这些变量 。

有什么建议@系统级?  

谢谢你  

再见

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlo、

    最好将此数据存储在外部存储器(EEPROM、eMMC、SD 卡等)中。 SPL 在引导过程中使用内部 RAM、对于 DDR、EMIF 将在每次重新引导时重新初始化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也已就此通知工厂团队。 他们将在这里发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carlo、我们可以关闭它吗? 客户是否可以使用此替代产品?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rogerio,

    如果       内部 RAM 中的任何区域 可用于 存储  重新启动的参数,请从 FAB (按照 Biser POST)处获得最终确认。

    外部 DDR 上的参数很清晰,但内部具有较小的参数区域 可能很有用。

     欢迎您提供有关如何实现我的目标的任何意见/建议、无需额外使用外部器件

    谢谢你

    再见

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛、
    好的,我会再次检查 Biser,他是谁在工作…
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛
    无法保留 PORz 之后的内部 RAM 内容。 该器件未设想此用例、设计中不支持此用例。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mukul,

    感谢您,请 在        Linux 控制台中使用-重新引导命令的方法是什么   ?    您是否有相同的问题?

    谢谢你

    再见

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使在重新引导时、引导 ROM 和 SPL 也会使用内部 RAM。 您确实需要某种类型的存储(SPI、NOR、NAND)来保存数据。

    Steve K.