大家好,
请在 运行 Linux 的 AM5728上 保存一些 变量/状态(总共约128字节) ,然后从 命令行强制 重新启动 (因此软件重新启动,不关闭电源)(这 是 由于输入了一些特殊的配置/设置等) 。 AM5728 将重置并启动 。 由于错误 i862 和我们的变通办法,所有 软件重置 都转到 PORZ : 是 保留内部 RAM 中的数据还是 重新设置内部 RAM ? 是否有任何解决方法可以重新引导 以保留 1KB 数据?
我们可以使用内部 RAM 或 DDR (例如,使用自刷新),但我们在系统级需要的是能够引导至“请参阅”这些变量 。
有什么建议@系统级?
谢谢你
再见
卡洛