请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2G02 尊敬的香槟:
您能否检查以下 NAND 和 QSPI 闪存器件是否能够与66AK2G02良好配合使用?
当我检查它时、我找不到以下器件无法与66AK2G02配合使用的任何原因、我认为使用以下存储器没有问题、但我想再次检查这一点。 您能否检查以下存储器是否可以与66AK2G02配合使用?
128MB NAND PN:MT29F1G08ABAEAWP:E
闪存16MB PN:W25Q128FVSIG
谢谢、此致、
SI