This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:NAND 和 QSPI 闪存兼容性检查

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590024/66ak2g02-nand-and-qspi-flash-compatibility-check

器件型号:66AK2G02

尊敬的香槟:

您能否检查以下 NAND 和 QSPI 闪存器件是否能够与66AK2G02良好配合使用?

当我检查它时、我找不到以下器件无法与66AK2G02配合使用的任何原因、我认为使用以下存储器没有问题、但我想再次检查这一点。 您能否检查以下存储器是否可以与66AK2G02配合使用?

128MB NAND PN:MT29F1G08ABAEAWP:E
闪存16MB PN:W25Q128FVSIG

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将查看这个并更新该线程。 通常、该器件应与市场上的大多数可用存储器配合使用。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这些器件(MT29F1G08ABAEAWP:E 和 W25Q128FVSIG)应与 K2G 配合使用。

    此致、
    Yordan