This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TI-RTOS:升级 Project/*。cfg 文件后 XGConf 中断

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589446/rtos-ti-rtos-xgconf-breaks-after-upgrading-project-cfg-file

器件型号:TI-RTOS

工具/软件:TI-RTOS

您好!  

我进行了以下更新:

  1. 安装了最新编译器(16.9.2/MSP430F5259)并在工程属性中更新了它。
  2. 在 XGconf 中打开*。cfg、然后右键单击并更新大纲视图中的两个选项(更新编译器版本、更新工具版本)

现在,XGConf 未打开,我收到以下消息:"org.eclipse.rtsc.xdctools.invalid_CodeGen_location: invalid codegen location "

大纲视图中也没有任何内容。

已尝试以下操作:

  • 清理项目
  • 使用-clean 标志运行 CCS
  • 已重新安装 CCS

都不起作用。

有什么建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    解决了。 必须卸载-重新安装 TI-RTOS 并重新制作完整的产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到问题得到解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    注意:CCS 7.1和 XDCtools 3.32.01和 xGCONF 存在错误。 我们建议您坚持使用3.32.00。 SimpleLink SDK 和 SYS/BIOS 6.50可以使用 XDCtools 3.50。