This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP430F5659:无法在 TIRTOS 中为 MSP430F5659构建库

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589504/rtos-msp430f5659-not-able-to-build-library-for-msp430f5659-in-tirtos

器件型号:MSP430F5659
主题中讨论的其他器件: MSPWARE

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们正在使用 TI RTOS 的家庭自动化项目中工作。

我的 TI RTOS 版本:  2.14.03.28

我尝试使用以下命令为控制器 MSP430F5659构建 TI RTOS 库

 

在 tirtos .mak 文件中完成的更改:

在 tirtos、mak 文件中, 在设备列表中包含了控制器名称 MSP430F5659。

从命令提示符:

             C:\ti \ tirtos_msp43x_2_14_03_28> ..\xdctools_3_25_04_88\gmake.exe -f tirtos.mak 驱动程序

 完成后、它显示错误并在路径 C:\ti\tirtos_msp43x_2_14_03_28\products\MSPWare_2_00_40c\driverlib 中创建空的 CCS-MSP430F5659文件夹

 

  请建议创建库  CCS-MSP430F5659的正确过程。 我在使用的 RTOS 版本中附加了 make 文件。

  

提前感谢

Murugan

 

 

e2e.ti.com/.../5342.Make.rar

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Murugan、
    您还能发布实际错误吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以包含错误消息? 更好的是、请将文本文件中的编译输出附加到此线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      构建期间、请找到附加的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的路径上是否有 MKS 或其他一些外壳? "系统无法找到指定的路径"令人担忧。 您能否确定您是否有错误的路径(例如 CCS 位置)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,

    感谢您的回复。 我更正了路径、但 在构建时仍会出现相同的错误。 请建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以编辑 tirtos.mak 文件以启用详细输出? 取消注释以下行
    #XDCOPTIONS=v

    然后再次运行 make 并连接整个输出。 请勿将输出复制/粘贴到线程中或包含快照。 请附加一个包含输出的文件。 如果我们可以打开该文件、我们可以更轻松地搜索内容。 再次连接 tirtos.mak。 此外、您能否通过在命令提示符下执行"设置"来附加输出。 但是、请删除您不希望在公共网络上拥有的任何内容。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。。 它通过更改与安装和 tirtos.mak 文件不同的编译器版本成功构建。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴您解决了问题。

    Todd