请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5659 主题中讨论的其他器件: MSPWARE
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我们正在使用 TI RTOS 的家庭自动化项目中工作。
我的 TI RTOS 版本: 2.14.03.28
我尝试使用以下命令为控制器 MSP430F5659构建 TI RTOS 库
在 tirtos .mak 文件中完成的更改:
在 tirtos、mak 文件中, 在设备列表中包含了控制器名称 MSP430F5659。
从命令提示符:
C:\ti \ tirtos_msp43x_2_14_03_28> ..\xdctools_3_25_04_88\gmake.exe -f tirtos.mak 驱动程序
完成后、它显示错误并在路径 C:\ti\tirtos_msp43x_2_14_03_28\products\MSPWare_2_00_40c\driverlib 中创建空的 CCS-MSP430F5659文件夹
请建议创建库 CCS-MSP430F5659的正确过程。 我在使用的 RTOS 版本中附加了 make 文件。
提前感谢
Murugan