请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6674 您好!
我的客户正在考虑使用 C6674的1.25Ghz 部分。
请查看 C6674数据表中的图2-17 C66x DSP 器件命名规则(包括 TMS320C6674)。
它说 可能存在 TMS320C6678ACYP25、但如果我看到 9.2封装信息、则没有 TMS320C6678ACYP25器件。
似乎只有 TMS320C6678ACYP 和 TMS320C6678ACYPA 可用。
请您澄清这一点吗? TI 是否能够真正提供 TMS320C6678ACYP25 (以1.25Ghz 运行)?
此致、
Naoki