This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6674:1.25Ghz 器件是否可用?

Guru**** 2591230 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6674

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586603/tms320c6674-1-25ghz-part-is-available

器件型号:TMS320C6674

您好!

我的客户正在考虑使用 C6674的1.25Ghz 部分。
请查看 C6674数据表中的图2-17 C66x DSP 器件命名规则(包括 TMS320C6674)。
它说 可能存在 TMS320C6678ACYP25、但如果我看到 9.2封装信息、则没有 TMS320C6678ACYP25器件。
 似乎只有 TMS320C6678ACYP 和 TMS320C6678ACYPA 可用。

请您澄清这一点吗? TI 是否能够真正提供 TMS320C6678ACYP25 (以1.25Ghz 运行)?  

此致、
Naoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Naoky、

    这些器件(工作频率为1.25GHz)应该可用。
    但是、我们没有任何营销信息。 这是一个技术论坛。

    有关此问题、请联系您当地的 FAE /销售代表。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    好的、明白了。 我`ll 问您的销售团队。

    谢谢、
    Naoki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是更新信息。
    我收到销售团队的反馈、发现 TMS320C6678ACYP25 (1.25GHz 器件)实际上不可用。
    我希望您考虑更新数据表。 它非常令人困惑。

    Naoki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知设计团队。 您还可以使用数据表中每页底部的"提交文档反馈"链接通知文档团队。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    感谢您的回答。 好的、我`ll 在其他时间尝试反馈链接。 我现在关闭线程。

    此致、
    Naoki