您好!
我们最近从 TI 购买了 AM572x 评估模块。 使用提供的 SD 卡进行板载引导工作正常。 然后、我们将 FTDI 线缆(6引脚 UART 接头)连接到主机 PC (Windows 7)。 ‘使用“Tera Term”来连接 EVM 板,该板配置为 TI 的说明(例如115200波特率)。
但是、在打开 EVM 板后、即使是一个字符、终端中也无法显示任何内容。 ‘‘尝试了使用 Windows 创建的 TI SD 卡和一个 SD 卡(Processor SDK RTOS),但没有从“Tera Term”中收到任何信息。
可以有人帮助我解决这个问题吗? 谢谢。
Yan。