This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM572X:调试 UART 连接失败

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588437/tmdsevm572x-debug-uart-connection-fails

器件型号:TMDSEVM572X

您好!

我们最近从 TI 购买了 AM572x 评估模块。 使用提供的 SD 卡进行板载引导工作正常。 然后、我们将 FTDI 线缆(6引脚 UART 接头)连接到主机 PC (Windows 7)。 ‘使用“Tera Term”来连接 EVM 板,该板配置为 TI 的说明(例如115200波特率)。

但是、在打开 EVM 板后、即使是一个字符、终端中也无法显示任何内容。 ‘‘尝试了使用 Windows 创建的 TI SD 卡和一个 SD 卡(Processor SDK RTOS),但没有从“Tera Term”中收到任何信息。

可以有人帮助我解决这个问题吗? 谢谢。

Yan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

    您正在连接到 P10 FTDI 接头右侧:

    确保连接正常。  P10_1是 GND、P10_4是 UART_RX 和 P10_5 - UART_TX。 验证您是否未交换 Rx 和 TX 引脚。  

    此致、  
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Yordan 的回答。 我正在使用 EVM 板附带的电缆、我想它的 Rx 和 TX 引脚应该正确。 我尝试做的是找到哪个是引脚1。 您能否确认我的连接正确。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在 AM572x GP EVM 和主机 PC 之间使用自定义 UART 转 FTDI 连接器、但我没有原始电缆。
    但通常需要按以下方式进行连接:
    AM572xEVM                   FTDI_CABLE
    GND -------------------------------- >GND
    Tx----------------- > RX
    接收----------------------------------- > TX

    在我的定制 FTDI TX 和 Rx 标记已交换、我连接 TX <-> TX 和 Rx <-> Rx。 请先尝试上述操作。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将进行交换。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已‘‘将 AM572x EVM 与旧的 Windows XP 笔记本电脑连接,并且它可以在“Tera Term”上正确显示正确的引导消息时正常工作。 但它不适用于基于 Windows 7的笔记本电脑(我尝试过两台)。

    这让我认为可能是 USB/串行适配器驱动程序、它在瞬间自动运行、不适用于 Windows 7。 那么、TI 的某个人能否推荐一个经证明可在 Windows 7下正常工作的替代驱动程序? 非常感谢。

    Yan