This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:1.8V GP EVM 上的 eMMC

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586193/am5728-emmc-on-gp-evm-at-1-8v

器件型号:AM5728

大家好,  

默认情况下 ,EVM 上的 eMMC 和相关处理器引脚为@ 3.3V (VDDSHV11引脚 K8 e J8), 。  现在,我想使用 eMMC 标准 HC200 ,工作电压@ 1.8V : EVM 上的电压是用来  实现它的正确电压?

谢谢你  

再见

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是不可能的。 许多引脚直接连接到3.3V 电源轨、无法修改连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Biser,
    好的,如果我使用的是 PCB (所以不是 EVM)和一个 eMMC @ 1.8V,这是 AM57xx 的正确电压引脚,可以连接到 eMMC 1.8V 线路,以避免闩锁或上电问题? 我想避免 AM57xx 和 eMMC 之间出现任何问题,如定序等。
    谢谢你
    再见
    卡洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM572x 数据表 SR2.0修订版 B 中的表4-2包含此信息。 您应该检查电源栏(VDDSHVx 电压)以了解需要1.8V 的引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Biser。 我叫 Mauro。 我们的系统将在 HS200上使用 MMC2。 为此、我们需要将 VCCQ (eMMC 的 Vio)连接到1.8V。 我知道 AM57xx 上与 MMC2相关的电源引脚是 VDDSHV11引脚 K8 e J8。 我的问题是、哪种1.8V 更适合使用? 我是否需要将 eMMC VCCQ 连接到 VDDA_1V8_Phya、VDDA_1V8_PLL、LDO_VRTC 或 VDD_1V8? 我认为最后一个问题是正确的、但如果我是正确的、请告知我。

    谢谢、致以诚挚的问候
    Mauro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后一个、另一个是 LDO 输出、可能没有足够的电流容量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Biser。 锁存和电源序列。 此电源是否正常?
    谢谢。
    Mauro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然可以。 两端均由同一电源供电、无问题。