请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 大家好,
默认情况下 ,EVM 上的 eMMC 和相关处理器引脚为@ 3.3V (VDDSHV11引脚 K8 e J8), 。 现在,我想使用 eMMC 标准 HC200 ,工作电压@ 1.8V : EVM 上的电压是用来 实现它的正确电压?
谢谢你
再见
卡洛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
默认情况下 ,EVM 上的 eMMC 和相关处理器引脚为@ 3.3V (VDDSHV11引脚 K8 e J8), 。 现在,我想使用 eMMC 标准 HC200 ,工作电压@ 1.8V : EVM 上的电压是用来 实现它的正确电压?
谢谢你
再见
卡洛