This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:运行 mcusw 示例 dio_app

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1181709/tda4vm-run-mcusw-example-dio_app

器件型号:TDA4VM

第一。 将 J721板设置为无引导模式。

2。 按照 PDK CCS 安装步骤: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/08_04_00_06/exports/docs/psdk_rtos/docs/user_guide/ccs_setup_j721e.html

至 lauch.js  

3号。 按照 MCUSW 指南运行示例: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/08_04_00_06/exports/docs/mcusw/mcal_drv/docs/drv_docs/mcusw_c_ug_top.html#mcusw_run_eg

连接 MCU UART、复位 MCU_Cortex_R5_0_0、加载二进制 dio_app_mcu1_0_release.xer5f。 PC 在 main 上停止。

4. 点击"继续"以运行、中止时停止、UART 或 CCS 控制台上没有输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这看起来是一次成功的跑步。 您连接到哪个 UART 引脚? 它应该是第二个端口、例如:

    Linux:/dev/ttyUSB1、而不是/dev/ttyUSB0

    在 Windows 上:COM4、而不是 COM3

    请告诉我这是否合理。

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erick、

    它工作正常、我使用了错误的 UART。

    正确的选项如下:

    下载前重置 R5f: