This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8127:DVR RDK DM810X 音频和视频不同步

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588892/tms320dm8127-dvr-rdk-dm810x-audio-and-video-are-not-synchronized

器件型号:TMS320DM8127

这种现象是音频和视频不同步(在 DVR RDK DM810X 中)。

它现在是 PAL 系统输出、现象是视频前方(视频:音频= 6:5)。

将 VDEC_VDIS_FRAME_DURAY_MS 更改为25不会产生任何影响、原因是什么?

 demo_vdec VDIS_bits 读数

#define VDEC_VDIS_FRAME_DURAY_MS (33)      33?  这是什么意思?

 

如何解决此问题?

 

帮助!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="user4943825"]

     demo_vdec VDIS_bits 读数

    #define VDEC_VDIS_FRAME_DURAY_MS (33)      33?  这是什么意思?

     

    [/报价]

    在这里回答:

    https://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digital_media_processors/f/717/p/313753/2163555

    我建议您检查有关 DVRRDK 的此主题:

    https://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digital_media_processors/f/717/t/426680

    BR
    玛格丽塔