请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM8127 这种现象是音频和视频不同步(在 DVR RDK DM810X 中)。
它现在是 PAL 系统输出、现象是视频前方(视频:音频= 6:5)。
将 VDEC_VDIS_FRAME_DURAY_MS 更改为25不会产生任何影响、原因是什么?
demo_vdec VDIS_bits 读数
#define VDEC_VDIS_FRAME_DURAY_MS (33) 33? 这是什么意思?
如何解决此问题?
帮助!!!