请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:WL1837工具/软件:Linux
硬件:omap4470 + wl1837
软件:Android4.1.2 (4AJ.2.2_OMAP4_Jelly_Bean Release_Notes)
维客: processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_Bluetopia_PM_Bluetooth_RF_Testing
我想测试 wl1837蓝牙? 射频性能测量、例如 TX/RX 等。我使用 hcitool 配置 wl1837 BT、执行"continuous TX"命令后、信号在2个扇区内消失。
测试模式:
hool citcmd 0x06 0x03
hcitool cmd 0x03 0x05 0x02 0x00 0x03
hool citcmd 0x03 0x1a 0x03
连续 TX:
hcitool cmd 0x3f 0x01fb 0x01 0xff 0x00 0x00 0x00 0x01
hcitool cmd 0x3f 0x01ca 0x62 0x09 0x01 0x00 0x07 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00