This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5505:多路复用引脚和 GPIO

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589295/tms320c5505-multiplexed-pins-and-gpio

器件型号:TMS320C5505

我想确认以下问题:

是否可以将未使用的多路复用引脚用作 GPIO?

例如、  

将"MMC1、I2S1和 GP[11:6]"引脚复用设置为"模式1、"。 但是、我想将"MMC1_D0/I2S1_DX/GP[8]"用作 GP[8]。

(除了 I2S1_CLK、I2S1_FS、I2S1_RX 之外、我不想使用 I2S1_DX。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user1895036、
    我们将对此进行研究并返回给您。

    Lali