请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C5505 我想确认以下问题:
是否可以将未使用的多路复用引脚用作 GPIO?
例如、
将"MMC1、I2S1和 GP[11:6]"引脚复用设置为"模式1、"。 但是、我想将"MMC1_D0/I2S1_DX/GP[8]"用作 GP[8]。
(除了 I2S1_CLK、I2S1_FS、I2S1_RX 之外、我不想使用 I2S1_DX。)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想确认以下问题:
是否可以将未使用的多路复用引脚用作 GPIO?
例如、
将"MMC1、I2S1和 GP[11:6]"引脚复用设置为"模式1、"。 但是、我想将"MMC1_D0/I2S1_DX/GP[8]"用作 GP[8]。
(除了 I2S1_CLK、I2S1_FS、I2S1_RX 之外、我不想使用 I2S1_DX。)