This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5515:CCSv7中 TMS320C5515开发板的设置

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5515, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589239/ccs-tms320c5515-settings-for-tms320c5515-dev-board-in-ccsv7

器件型号:TMS320C5515
Thread 中讨论的其他器件: CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试了解 DSP 的内部工作原理、因此我刚刚从 TI 购买了一个开发板。

这是 TMS320C5515 eZdsp USB 记忆棒、我在运行 El Capitan 的 MAC 计算机上下载了最新的 Code Composer Studio (版本7.1.0.00016)。 我的器件的编译器未安装、因此我想手动安装它。

如果在“帮助->安装新软件”下选择“software-dl.ti.com/.../p2mac”,则不可用。 (我想知道原因。 逻辑上、它应该在这里。)

如果我选择"http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/codegen/Updates/p2linux "、则它会弹出为 C5500编译器工具4.4.1、但当我选择它并单击"下一步"时、我会收到以下消息:  

"无法完成安装、因为某些依赖项不能满足要求
无法在此环境中安装 com.ti.cgt.c5500.4.4.linux.feature.group [4.4.1],因为其过滤器不适用。"

实际上、如果我单击"Show only software applicable to target environment"(仅显示适用于目标环境的软件)、它将从可用项目列表中消失。

我需要什么来启动和运行我的新板? 我想了解 TI 的 DSP。

谢谢、Sándor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sandor、

    您似乎没有安装 C55x 编译器。 您可以从此处 获取 software-dl.ti.com/.../download.htm 并手动安装它。 我认为版本4.4.2是 Mac 上唯一支持的版本。

    如果这不起作用、您可以尝试使用 CCSv6吗? 在 CCSv7上使用 C55x 时出现了一些问题、我们正在研究这些问题。

    此外、在安装 CCS 时、请确保在安装向导期间选择了 C5000器件支持。

    Lali