Thread 中讨论的其他器件: CCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试了解 DSP 的内部工作原理、因此我刚刚从 TI 购买了一个开发板。
这是 TMS320C5515 eZdsp USB 记忆棒、我在运行 El Capitan 的 MAC 计算机上下载了最新的 Code Composer Studio (版本7.1.0.00016)。 我的器件的编译器未安装、因此我想手动安装它。
如果在“帮助->安装新软件”下选择“software-dl.ti.com/.../p2mac”,则不可用。 (我想知道原因。 逻辑上、它应该在这里。)
如果我选择"http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/codegen/Updates/p2linux "、则它会弹出为 C5500编译器工具4.4.1、但当我选择它并单击"下一步"时、我会收到以下消息:
"无法完成安装、因为某些依赖项不能满足要求
无法在此环境中安装 com.ti.cgt.c5500.4.4.linux.feature.group [4.4.1],因为其过滤器不适用。"
实际上、如果我单击"Show only software applicable to target environment"(仅显示适用于目标环境的软件)、它将从可用项目列表中消失。
我需要什么来启动和运行我的新板? 我想了解 TI 的 DSP。
谢谢、Sándor