This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:使用 SPI 引导的安全 C6748逻辑 PD EVM 软件

Guru**** 2595580 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588415/omap-l138-secure-c6748-logic-pd-evm-software-using-spi-boot

器件型号:OMAP-L138

我在 CCS 上运行 APP_SPI_FLASH。 控制台窗口有一个"输入应用程序映像加载地址(十六进制):"请求、 因此我可以查看该地址的位置。

[C674x_0]启动 OMAP-L138 SPIWriter。
您是否要写入 UBL 映像? (y 或 y)
Y
输入二进制 AIS UBL 文件名(输入"none"以跳过):
       完成。
输入应用程序文件名(输入“none”以跳过):
ECHO_Secure.AIS
       INFO:文件读取完成。
输入应用程序映像加载地址(十六进制):
0x .........
输入应用程序映像入口点地址(十六进制):
0xc1080000
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、林

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tsvetolin Shulev,

    非常感谢!