请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP-L138 我在 CCS 上运行 APP_SPI_FLASH。 控制台窗口有一个"输入应用程序映像加载地址(十六进制):"请求、 因此我可以查看该地址的位置。
[C674x_0]启动 OMAP-L138 SPIWriter。
您是否要写入 UBL 映像? (y 或 y)
Y
输入二进制 AIS UBL 文件名(输入"none"以跳过):
无
完成。
输入应用程序文件名(输入“none”以跳过):
ECHO_Secure.AIS
INFO:文件读取完成。
输入应用程序映像加载地址(十六进制):
0x .........
输入应用程序映像入口点地址(十六进制):
0xc1080000