This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6670:在实时会话(系统分析器)中没有任何内容

Guru**** 2590550 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588797/rtos-tms320c6670-we-are-not-getting-any-thing-in-live-session-system-analyzer

器件型号:TMS320C6670
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

I hv 在.cfg 文件中添加了以下代码行以查看系统分析器输出  

BIOS.libType = BIOS.LibType_Custom;


//*========================= 记录器配置=================== *
/*
*使用使用使用 JTAG LoggerStopMode 作为的 LoggingSetup
*默认值。 增加日志大小。
*
*仍接受由应用程序完成的配置(例如设置
*向上加 common$.diags 掩码)。
*
*有关更多信息,请参阅 ti.UIA.SysBIOS.LoggingSetup 模块
*详细信息和配置选项。
*
VAR LoggingSetup = xdc.useModule('ti.uia.sysbios.LoggingSetup');
LoggingSetup.loadLoggerSize = 1024;
LoggingSetup.mainLoggerSize = 32768;
LoggingSetup.sysbiosLoggerSize = 32768;

/*启用 CPU 负载记录*/
LoggingSetup.loadLogging =真;

/*
*启用任务、Swi 和 Hwi 加载日志记录。 这将允许空闲任务
*使用更有意义。 否则会将 Hwi 和 Swi 负载考虑在内
*每个任务的用法。
*
LoggingSetup.loadTaskLogging =真;
LoggingSetup.loadSwiLogging =真;
LoggingSetup.loadHwiLogging =真;

//为 SYS/BIOS Swi 和 Hwi 线程启用事件记录
LoggingSetup.sysbiosLogging = true;
LoggingSetup.sysbiosHwiLogging = true;

在系统分析器中甚至在 CPU 负载、任务负载中都没有得到任何东西。

请提出同样的建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在停止目标。 LoggingSetup 的默认设置是使用 StopMode 记录器。 您能否在 Tools->ROV->LoggerStopMode 中查看并确认您实际上正在获得日志记录。

    您使用的是 UIA、CCS、SYS/BIOS 和 XDCtools 的哪些版本?

    Todd