请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5708 主题中讨论的其他器件:AM5718、
我从 AM5718 EVM 中看到使用了 Cypress S25FL128S SPI 闪存部件。 我想知道是否也可以使用 Cypress S25FL128S 器件? 从我从 TRM 中可以看出、QUADSPI 要求是相当通用的。 SDK 中是否对 S25FL-L 系列提供特定支持?这是否特定于 AM5708中的引导加载程序?
我看到的差异是
- S25FL-S 支持512B/256B 程序缓冲器大小。 S25FL-L 仅支持256B
- S25FL-S 支持64K/256K 擦除扇区大小。 S25FL-L 支持4K/32K/64K
- S25FL-S 支持4K 参数扇区大小。 S25FL-L 不支持此功能
- S25FL-S 支持3/4字节+组寻址。 S25FL-L 仅支持3 / 4字节
谢谢、
David